请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62827 您好、专家、
客户发现 DCM 时 SW 节点上的振铃电压。 (通过零电感器电流期间的振荡)
它看起来 超过绝对最大值
VIN=5V
超过5.3V 的时间大约为30ns。 (绝对最大值为 直流:5.3V, 瞬态:10V 小于10ns)
有问题吗?
我想、该振荡来自 低侧 FET 上的电感器和寄生电容。 您是否对减少这种振铃有任何想法?
SW 节点波形
放大
谢谢
穆克