This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:开关节点电压有疑问

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045597/lm5017-doubt-in-switching-node-voltage

器件型号:LM5017

尊敬的先生:

在测试使用 LM5017设计的同步降压转换器时 ,我们会观察下图所示的波形。

我们在以下条件下操作转换器:输入电压=51V、输出电压=9.2V、Iload =90mA、RC =1 Ω。

从高侧开关导通时间(由一次性计时器生成)的波形中可以看到,低侧开关两端的电压在高侧开关导通时间之间将变为零。这可能是什么原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是一些不稳定问题。  
    您能否从 webench 中尝试以下原理图并查看其是否有所改进?

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=204B9412E69636CF

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到 下面所附原理图文件的屏幕截图。 我也检查了 R5=287k 和 C7 =10uF 时的波形、但我无法得到这种不稳定性的可能原因。R7 C2和 C3在测试时未连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否 根据 Webench 建议更改以下组件:

    1) R1 -> 10k Ω

    2) R2 -> 1.58k Ω

    3) R5 -> 365千欧

    4) 4)在 R1上添加1.6nF

    5) R8 -> 0.3 Ω

    谢谢

    -Arief