Other Parts Discussed in Thread: LM5017
尊敬的先生:
在测试使用 LM5017设计的同步降压转换器时 ,我们会观察下图所示的波形。
我们在以下条件下操作转换器:输入电压=51V、输出电压=9.2V、Iload =90mA、RC =1 Ω。
从高侧开关导通时间(由一次性计时器生成)的波形中可以看到,低侧开关两端的电压在高侧开关导通时间之间将变为零。这可能是什么原因?
此致、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这可能是一些不稳定问题。
您能否从 webench 中尝试以下原理图并查看其是否有所改进?
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=204B9412E69636CF
谢谢
-Arief