请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 您好!
我们 目前正在开发包含 BQ24250的新设计。 PCB 上的5V 和 GND 充电引脚的位置彼此相隔42mm。 这是可以的、还是需要将它们放在彼此相邻的位置?
谢谢、
Brad。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.