This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:5V 和 GND 充电引脚的位置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046002/bq24250-location-of-the-5v-and-gnd-charging-pins

器件型号:BQ24250

您好!

我们 目前正在开发包含 BQ24250的新设计。  PCB 上的5V 和 GND 充电引脚的位置彼此相隔42mm。 这是可以的、还是需要将它们放在彼此相邻的位置?  

谢谢、

Brad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    5V 和 GND 引脚无需彼此靠近。

    此致、

    Jeff