主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQ27426
您好!
我的团队正在我们 的器件中使用带锂聚合物电池的 BQ34Z100、并使用 GPCCHEM 工具查找合格的 ChemID。 是否可以提交电池进行测试以获得与配置文件完全匹配的结果?
此致、
Kyle
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shirish、
它报告了最佳化学 ID、但偏差高于建议的水平。 请参阅以下内容:
Chemistry ID 选择工具、rev = 2.52
当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType = 2
NumCellSeries = 3.
ElapsedTimeColumn = 0
VoltageColumn = 5
CurrentColumn = 6
TemperatureColumn = 7
最佳化学 ID:最高225 最佳化学 ID 偏差,%:3.56
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem Id 最大 DOD 误差、% 最大 R 偏差、比率
0 0 0 0
警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 16.69
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 20.05
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 34.22
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 36.26
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
1210 bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 7.73
354 bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 16.69
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 19.99
最佳通用 ID 1210
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。
器件/系列3
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 7.97
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 19.99
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 20.05
最佳通用 ID 3230
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。