This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:定制电池配置文件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045388/bq34z100-custom-battery-profile

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ27426

您好!

我的团队正在我们 的器件中使用带锂聚合物电池的 BQ34Z100、并使用 GPCCHEM 工具查找合格的 ChemID。 是否可以提交电池进行测试以获得与配置文件完全匹配的结果?

此致、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    该工具是否报告匹配? 您能否上传 GPCCHEM 工具的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    它报告了最佳化学 ID、但偏差高于建议的水平。 请参阅以下内容:

    Chemistry ID 选择工具、rev = 2.52       
          
    当前时基故障中使用的配置:       
    ProcessingType = 2       
    NumCellSeries = 3.       
    ElapsedTimeColumn = 0       
    VoltageColumn = 5       
    CurrentColumn = 6       
    TemperatureColumn = 7       
          
    最佳化学 ID:最高225   最佳化学 ID 偏差,%:3.56    
          
          
          
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%       
          
    Chem Id   最大 DOD 误差、%   最大 R 偏差、比率
    0   0   0 0
          
    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征       
          
          
    为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID       
          
          
    器件/系列#1       
    通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
    354   bq27411-G1C:4.35V LiCoO2   16.69
    3142   bq27421-G1D:4.4V LiCoO2   20.05
    128   bq27421-G1A:4.2V LiCoO2   34.22
    312   bq27421-G1B:4.3V LiCoO2   36.26
    最佳通用 ID 354       
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划       
          
          
    器件/系列#2       
    通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
    1210   bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2   7.73
    354   bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2   16.69
    1202   bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2   19.99
    最佳通用 ID 1210       
    警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。       
          
          
    器件/系列3       
    通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
    3230   bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2   7.97
    1202   bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2   19.99
    3142   bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2   20.05
    最佳通用 ID 3230       
    警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。       
          
          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    必须使用裸电池收集日志-无保护器或外部组件。 您能验证一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您与 TI FAE 或销售人员有联系、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一个朋友请求、以便您可以直接与我共享信息。