请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 您好!
请参阅下面的波形、该波形是电流限制测试。
看起来器件电流限制行为是断续模式、但我在数据表中找不到相关说明。
您能否确认电流限制行为? 机制是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jim、您好!
TPS82130没有断续模式。 如果电感器峰值电流在传播延迟通常为30ns 后达到开关电流限值、则高侧 FET 将关断、低侧 FET 将导通、以斜降电感器电流。
您能否在上面的图中捕获 VOUT? 我不确定 CH2是否为 VOUT。 从图中可以看出、电流限制应为4.2A、似乎只有1A 左右、这应远离电流限制。
您是否在 EVM 上看到过这种情况、获取此图的测试条件是什么?
什么是
谢谢
Tahar