This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:过流限制行为

Guru**** 2517420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045803/tps82130-over-current-limit-behavior

器件型号:TPS82130

您好!

请参阅下面的波形、该波形是电流限制测试。

看起来器件电流限制行为是断续模式、但我在数据表中找不到相关说明。

您能否确认电流限制行为?  机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    TPS82130没有断续模式。 如果电感器峰值电流在传播延迟通常为30ns 后达到开关电流限值、则高侧 FET 将关断、低侧 FET 将导通、以斜降电感器电流。  

    您能否在上面的图中捕获 VOUT? 我不确定 CH2是否为 VOUT。 从图中可以看出、电流限制应为4.2A、似乎只有1A 左右、这应远离电流限制。  

    您是否在 EVM 上看到过这种情况、获取此图的测试条件是什么?  

    什么是  

    谢谢  

    Tahar