This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:在施加12V Vs 之前、在 Vs 引脚和 Vout 引脚上施加纹波

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045473/tps274160-ripple-is-applied-on-vs-pin-and-vout-pin-before-12v-vs-is-applied

器件型号:TPS274160

各位专家:

由于客户的外部组件、Vs 引脚和 Vout 引脚上施加约50kHz 的3.5Vp-p 纹波持续1秒。 EN 引脚通过3.3V 拉高。 经过1秒后、向 Vs 引脚提供12V 电压。 此时、启用 EN 引脚的输出电压为12V。 我们不认为这违反了 HS 开关的绝对最大值。 下面是波形。

在 VS 引脚和 Vout 引脚上施加电压纹波是否存在任何问题?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我看到纹波期间的最大值和最小值为1.4V 至5.9V、这是正确的吗?

    如果是这种情况、1.4V 输入可能会触发 UVLO、因为 UVLO 阈值大约为3V。 在这种情况下、器件将关闭。 如果是这样、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchi、

    感谢您的调查。 您是否认为此 VS 纹波(UVLO 开/关)是否会影响器件可靠性?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    它不应影响可靠性、但您需要与客户核实其应用中是否允许意外关闭。

    此致、

    您好