This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:是否适合在70A 应用中使用0.33mΩ Ω 的感应电阻器?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041466/lm5066-is-it-appropriate-to-use-a-0-33m-sense-resistor-for-70a-application

器件型号:LM5066

尊敬的 TI 团队:

我们有一个考虑使用 LM5066I 的电子保险丝应用。 规格如下:

  • 输入:40-60V、额定50VDC。
  • 额定电流为70A 的电子保险丝。

我正在考虑使用0.33mΩ Ω 感应电阻器(26mV 电流限制选项可降低功率损耗)、但这对于功率限制而言是否太小?

降额的 SOA/PLIM 比率非常低。 您能为解决方案提供建议吗?

 e2e.ti.com/.../6087.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.XLSX

请忽略实际未填充的步骤5。

期待您的快速回复!

谢谢、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albert、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您关注 LM5066I。

    我们需要在此处使用外部软启动控制、而不是基于功率限制的启动。 我们已根据您的规格修改了设计计算器。 请参阅以下附件。 步骤5不会在此随附的计算器中更新。

    e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Modified-by-TI.XLSX 有关 外部软启动控制的更多详细信息、请参阅可靠的热插拔设计。 如果在您的设计过程中需要任何帮助、请联系我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的快速回复。

    再次提出问题。 由于软启动电路在启动大容性负载时控制浪涌电流、因此在电子保险丝应用中确定 Cout 时需要考虑哪些因素? 是否有任何公式来确定它? 负载为48V 服务器。

    再次感谢、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albert、

    COUT 的值是基于下游负载的系统特定值。 它是连接到电子保险丝输出端的所有电容的总和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是否有任何方法可以将 LM5066I 的地址从27个扩展到32个或更多?

    谢谢、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albert、

    无法定义超过27个不同的地址。