尊敬的团队:
在数据表中、TPS54202的开关频率 固定为500kHz。
但是、中心频率的变化在390~630KHz 之间非常宽、这是否仅仅是由于振荡器的精度? 或者 、是否存在任何改变中心频率的条件、例如负载变化或温度变化?
请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dino:
通常、VIN/VOUT 对 FSW 不会有太大的影响、因为 TPS54202是一种 PCM 模式、具有用于初始开启 HSFET 的内部时钟。 这意味着 FSW 将固定为 CCM 模式。 在 ECO 模式下,设备将在 PFM 模式下工作以保持高效率。
关于您对变化较大的固定频率的关注,这是因为 FSS 功能 可减少 EMI 和过程偏移。
您可以参阅以下 FT LOT LOT 的分布,大多数数据是440~570kHz,请注意,我们将在规格表中放置防护带,以限制。
BRS、
年轻