This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:开关频率变化

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045571/tps54202-switching-frequency-variation

器件型号:TPS54202

尊敬的团队:  

在数据表中、TPS54202的开关频率 固定为500kHz。  

但是、中心频率的变化在390~630KHz 之间非常宽、这是否仅仅是由于振荡器的精度? 或者 、是否存在任何改变中心频率的条件、例如负载变化或温度变化?

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、  

    开关频率变化包括所有条件、包括温度、VIN 和 VOUT 以及负载条件。  

    12Vin 的图6-6中提供了温度引起的 FSW 变化。   

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、  

    感谢您的评论。  

    我已经检查了由于数据表温度而导致的 FSW 变化。 但我无法找到 FSW 变化与  VIN/VOUT/负载条件之间的关系。

    您能不能告诉我可以表示 FSW 和其他条件之间关系的图形或方程?

    客户想知道固定频率类型器件为什么具有宽范围以及 在什么条件下频率会发生变化。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、  

    让我们在内部进行检查、我将返回给您。  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    通常、VIN/VOUT 对 FSW 不会有太大的影响、因为 TPS54202是一种 PCM 模式、具有用于初始开启 HSFET 的内部时钟。 这意味着 FSW 将固定为 CCM 模式。 在 ECO 模式下,设备将在 PFM 模式下工作以保持高效率。  

    关于您对变化较大的固定频率的关注,这是因为 FSS 功能 可减少 EMI 和过程偏移。

    您可以参阅以下 FT LOT LOT 的分布,大多数数据是440~570kHz,请注意,我们将在规格表中放置防护带,以限制。

    BRS、

    年轻