This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电停止工作(钳位状态)

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044802/bq24650-the-charge-stops-working-clamping-state

器件型号:BQ24650

您好!

在我们的应用中、我们使用 BQ24650通过两个光伏面板为12V 铅电池充电(每个电池板有36节电池、Vec = 20V)。

在正常情况下、电池充电电流为12A。  它可以持续几个月、但在某些时候、电荷会停止并进入钳位状态(最大12W)。

我们在钳位状态前后观察到 HIDRV 引脚上的信号 (请参阅随附的 HIDRV 信号图片)。

HIDRV (蓝色) 和 LODRV (红色)-正常状态:

HIDRV (蓝色) 和 LODRV (红色)-钳位状态:

您是否已经观察到这种信号? 您是否知道发生这种情况的原因以及原因是什么?

谢谢、

此致

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能在这种情况下显示输入电压、电池电压和充电电流? 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加后,您可以在出现钳位状态时找到请求的架构和测量:

    原理图:

    输入电压:  

    电池电压:

    发生问题时的充电电流:

    正常状态下的充电电流(此处限制为3A):

    此致、

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下您的充电电流感应电阻器是什么? 您在帖子中提到了12A 的充电电流、在原理图中提到了15A 的充电电流。 不支持此充电电流。 如果您尝试使用15A 为12V 电池充电、则需要180W 输入。

    请确保您的最大充电电流不超过10A 的最大充电电流。此外、请确保您的输入能够提供为电池充电所需的最大功率。

    此外、您的输入始终低于13.675V 的 MPPT 阈值。数据表显示:"如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、则 BQ24650在输出电流为零时保持在输入电压调节环路中。" 您的输入为何会持续如此低的崩溃率?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我们的充电电流感应电阻器是0R003。 这意味着 Icharge = 13.3A (理想情况下、我们需要15A)。 您能否解释一下为什么不支持此充电电流? 由于电源不通过 BQ、限制此充电电流的是什么?

    我们确信、我们的输入可提供高达200W 及更高的功率。

    我们不知道我们的输入为何会崩溃、这正是我们要尝试理解的。 为了执行测试、我们使用稳定的电站。

    此致、

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品页面显示最大充电电流为10A。这就是我们支持的功能。

    请评估连接到 MPPSET 连接输入端的布线长度/宽度。 拉取10A 电流可能会导致 PCB 上出现明显的压降。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。