Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
您好!
在我们的应用中、我们使用 BQ24650通过两个光伏面板为12V 铅电池充电(每个电池板有36节电池、Vec = 20V)。
在正常情况下、电池充电电流为12A。 它可以持续几个月、但在某些时候、电荷会停止并进入钳位状态(最大12W)。
我们在钳位状态前后观察到 HIDRV 引脚上的信号 (请参阅随附的 HIDRV 信号图片)。
HIDRV (蓝色) 和 LODRV (红色)-正常状态:

HIDRV (蓝色) 和 LODRV (红色)-钳位状态:

您是否已经观察到这种信号? 您是否知道发生这种情况的原因以及原因是什么?
谢谢、
此致