This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640RSKT 默认电源和序列查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045682/tps650864-tps6508640rskt-default-power-and-sequence-query

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS544C25

您好!

我们将使用德州仪器 PMIC TPS6508640RSKT 和 TPS544C25 为 我们的 Xilinx XCZU11EG 供电、如数据表第8.3节中给出的示例:-

1) 1)当通过电压轨的引脚束带或电源正常信号配置 CTL 时、请确认以下是 PMIC TPS6508640RSKT 降压转换器和控制器的默认电压轨输出、无需任何 I2C 编程:-

a) Buck1: 3.3V

b) BUCK2: 0.85V (当 CTL6=0时)

C) Buck3: 1.2V

d) Buck4: 0.9V

e) Buck5:1.8V

f) Buck6:1.2V (当 CTL1=1和 CTL2=0时)

G) VTT LDO:0.6V (当 CTL5=0时)

2)关于电源定序,定序将按照“图8-4”进行。 TPS6508640上电序列"当 CTL3=1且 CTL4 处于 TPS544C25的电源正常状态 时? 请确认

3) 3) GPO1是降压转换器2的默认电源正常状态?  该电源正常信号的电压电平是多少?

4) 4) GPO4是降压4的默认电源正常状态吗? 该电源正常信号的电压电平是多少?

5) 5)负载开关 SWB1和 SWB2的输出序列是什么、因为它未显示在电源序列图(4-4)中。 我们希望通过组合负载开关(SWB1和 SWB2)来驱动3.3V 电压,其顺序应在 Buck6之后,请告诉我们如何操作?

6) 6)请确认 GPO3是默认上电复位信号?

7) 7) GPO2的默认输出是什么?

此致

Santosh Kr。 Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的提问。

    1、 除 VTT LDO 外、列出的所有电平均正确。 在 CLT5 = 1和 CTL2 = 0的情况下、VTT LDO 将为0.6V。 CTL5=0时将其禁用。

    2.对于完整的电源序列、对于要包含在电源序列中的 Buck6、VTT LDO 和 LDOA1、CTL1和 CTL5也需要为高电平。

    GPO1将是 Buck2的 PG、电源正常电平通常介于目标电压的92%至108%之间。

    GPO4将为 BUCK4的 PG、 电源正常电平通常介于目标电压的92%至108%之间。

    SWB1和 SWB2的默认电源正常水平为1.8V、但会屏蔽电源故障。 SWB2不包含在电源序列中、必须通过 I2C 启用。 SWB1将在 Buck1的 PG 上运行。

    6.是 GPO3用作处理器的上电复位信号。

    7.默认 GPO2输出为低电平,可通过 I2C 将其设置为高电平。

    谢谢、

    Daniel W