Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
主题中讨论的其他器件:TPS544C25
您好!
我们将使用德州仪器 PMIC TPS6508640RSKT 和 TPS544C25 为 我们的 Xilinx XCZU11EG 供电、如数据表第8.3节中给出的示例:-
1) 1)当通过电压轨的引脚束带或电源正常信号配置 CTL 时、请确认以下是 PMIC TPS6508640RSKT 降压转换器和控制器的默认电压轨输出、无需任何 I2C 编程:-
a) Buck1: 3.3V
b) BUCK2: 0.85V (当 CTL6=0时)
C) Buck3: 1.2V
d) Buck4: 0.9V
e) Buck5:1.8V
f) Buck6:1.2V (当 CTL1=1和 CTL2=0时)
G) VTT LDO:0.6V (当 CTL5=0时)
2)关于电源定序,定序将按照“图8-4”进行。 TPS6508640上电序列"当 CTL3=1且 CTL4 处于 TPS544C25的电源正常状态 时? 请确认
3) 3) GPO1是降压转换器2的默认电源正常状态? 该电源正常信号的电压电平是多少?
4) 4) GPO4是降压4的默认电源正常状态吗? 该电源正常信号的电压电平是多少?
5) 5)负载开关 SWB1和 SWB2的输出序列是什么、因为它未显示在电源序列图(4-4)中。 我们希望通过组合负载开关(SWB1和 SWB2)来驱动3.3V 电压,其顺序应在 Buck6之后,请告诉我们如何操作?
6) 6)请确认 GPO3是默认上电复位信号?
7) 7) GPO2的默认输出是什么?
此致
Santosh Kr。 Singh