Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼
尊敬的团队
使用 BQ25606时、当前项目的浪涌电流出现问题。
该项目是一个4端口通讯座、使用的 IC 是 BQ25606、4组线路中的 VBUS 都是相同的电源、IC 前端有开关、
插入电池后,电压 将提供 给 IC。
当 IC 启动 时、浪涌电流将导致其电源上出现压降、这将影响其他端口的状态(STAT)。
客户使用 EVM 板进行测试。 DC_IN 是 EVM 上的 J1 VAC、I_IN 是电源的输入电流。
它们 在电源和 VAC 之间添加了一个 DIP 开关、以模拟其电流状态。
他们发现还有浪涌电流。 为什么 IC 启动时会出现如此大的浪涌电流?
非常感谢
丹尼