This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:浪涌电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041324/bq25606-inrush-current

器件型号:BQ25606
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

尊敬的团队

使用 BQ25606时、当前项目的浪涌电流出现问题。

该项目是一个4端口通讯座、使用的 IC 是 BQ25606、4组线路中的 VBUS 都是相同的电源、IC 前端有开关、  

插入电池后,电压 将提供 给 IC。

当 IC 启动  时、浪涌电流将导致其电源上出现压降、这将影响其他端口的状态(STAT)。  

客户使用 EVM 板进行测试。 DC_IN 是 EVM 上的 J1 VAC、I_IN 是电源的输入电流。

它们 在电源和 VAC 之间添加了一个 DIP 开关、以模拟其电流状态。  

他们发现还有浪涌电流。 为什么 IC 启动时会出现如此大的浪涌电流?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日进行检查。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次使用 正常 的直流 电源作为 VBUS 进行测试、并查看行为是否仍然存在。

    谢谢、

    宁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    只需切换电源输出就不会出现这种情况。 但 客户 认为这与电源本身的特性有关、因此他们之前已经仿真了项目的电路进行测试。
    它们 将鳄鱼夹固定到 EVM 板上并打开电源的输出、但未连接电源的正极端子。
    然后、当正电极被插入和拔出时、将出现浪涌电流。 请帮您推荐。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    输入路径上似乎存在很多寄生效应。 电荷可能不会太多。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

     输入路径上看起来存在很多寄生。 电荷可能不会太多。

    =>您的意思是,由于路径上的寄生电容,它不会影响充电?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

     由于 VBUS 上的正常电源未显示浪涌电流、因此该行为应与  输入路径上的额外元件相关。 请注意  、流经充电器的电压/电流不应超过绝对最大额定值下列出的电压/电流。 如有必要、请添加组件以限制电流和电压。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    谢谢您的推荐。

    如果 CE 引脚获得的电压低于 VBUS 引脚、是否会有任何问题?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    只要 CE 引脚电压处于规格范围内、这应该是正常的。

    谢谢、

    宁。