主题中讨论的其他器件:BQ24630
大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 请帮您检查。
他们购买了 BQ24630开发板并绘制了电路图。
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时的电路内容为
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时、请检查电路是否正确。
随附的原理图。
e2e.ti.com/.../BQ24630_5F00_EVA.pdf
感谢您的支持。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 请帮您检查。
他们购买了 BQ24630开发板并绘制了电路图。
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时的电路内容为
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时、请检查电路是否正确。
随附的原理图。
e2e.ti.com/.../BQ24630_5F00_EVA.pdf
感谢您的支持。
此致、
Jonathan
尊敬的 Jonathan:
我的原理图审阅如下:
我没有看到 CE 引脚的任何上拉。 为了启用充电、需要将 CE 引脚驱动为高电平。
2.他们是否打算将热敏电阻与电池背面配合使用? 如果是、请确保已针对所需的温度范围对其进行正确编程。 如果不是、请将 TS 引脚偏置为正确的电压。 有关详细信息、请参阅数据表的第8.3.18节。
3.确认960 mA 输入电流限制。
4、我计算的充电电流为410mA、而不是40mA。 计算结果为3.3*120/(100+120)/20/.22。
5、我计算得出的终止电流为13.6mA。 请记住、当终止电流为13.6mA、检测电阻为0.22欧姆时、检测电压约为3mV。 此电压下的端接精度介于+/-45%和+/-25%之间。
电池稳压电压为1.8*(1+360/100)或8.28V
7.确认充电计时器为2.33小时。
8.右上角的 TP1标记为 VBAT,这是系统节点。 您是否打算有系统负载?
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Mike 和 Jonathan
感谢您的确认。
我已经根据您的建议修改了原理图
给您带来的不便、我深表歉意、感谢您的理解。
这是我不理解的问题、但当 TS 引脚未与热敏电阻配合使用时
我应该进行哪些设置?
1. CE 引脚上没有任何上拉电阻。 您需要将 CE 引脚驱动为高电平以启用充电。
已更正→电路图、将 J6跳线短接并将其驱动为高电平。
看一下规格、它似乎内置了一个1MΩ Ω 下拉电阻器、所以
移除 R49并短接 J6跳线是否正确?
2.您是否打算将热敏电阻与电池重新连接? 如果是、请确保已针对所需的温度范围对其进行正确编程。 否则、将 TS 引脚偏置至正确的电压。 有关更多信息、请参阅数据表的第8.3.18节。 3.
→不使用热敏电阻。
对于不使用 TS 功能的应用、应如何处理 TS 引脚? 3.
3.检查960mA 的输入电流限制。
→被识别。
我们计算出的充电电流为410mA、而不是40mA。 计算结果为3.3 * 120 /(100 + 120)/ 20/.22。
→我希望充电电流为40mA。
我将 R48更改为240kΩ Ω。
此外、我将 RSR 改回默认值0.01Ω Ω。
5.计算得出的终止电流为13.6mA。 请注意、当终止电流为13.6mA、检测电阻为0.22欧姆时、检测电压约为3mV。 此电压下的端接精度介于+/-45%和+/-25%之间。
→μ m ITERM≤ICHARGE/10。
我将 R40更改为120Ω Ω。
此外、RSR 已改回默认值0.01Ω Ω。
电池稳压电压为1.8 *(1 + 360/100)或8.28V。
→被识别。
7.检查充电计时器2.33小时。
→我想将计时器设置为6小时。
我将 TTC C30更改为0.33uF。
8.右上角的 TP1标记为 VBAT。 这是一个系统节点。 您是否计划在系统上加载负载?
→抱歉、我没有更正。
已将其更正为系统节点。
请检查以上内容。