This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630EVM:7节电池类型的电池控制 IC

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043947/bq24630evm-7-cell-type-battery-control-ic

器件型号:BQ24630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24630

大家好、

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 请帮您检查。  


他们购买了 BQ24630开发板并绘制了电路图。
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时的电路内容为
当 VBAT 输出为8.4V 且输出电流为40mA 时、请检查电路是否正确。

随附的原理图。  

e2e.ti.com/.../BQ24630_5F00_EVA.pdf

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我的原理图审阅如下:

    我没有看到 CE 引脚的任何上拉。 为了启用充电、需要将 CE 引脚驱动为高电平。

    2.他们是否打算将热敏电阻与电池背面配合使用? 如果是、请确保已针对所需的温度范围对其进行正确编程。 如果不是、请将 TS 引脚偏置为正确的电压。 有关详细信息、请参阅数据表的第8.3.18节。

    3.确认960 mA 输入电流限制。

    4、我计算的充电电流为410mA、而不是40mA。 计算结果为3.3*120/(100+120)/20/.22。

    5、我计算得出的终止电流为13.6mA。 请记住、当终止电流为13.6mA、检测电阻为0.22欧姆时、检测电压约为3mV。 此电压下的端接精度介于+/-45%和+/-25%之间。

    电池稳压电压为1.8*(1+360/100)或8.28V

    7.确认充电计时器为2.33小时。

    8.右上角的 TP1标记为 VBAT,这是系统节点。 您是否打算有系统负载?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Mike 和 Jonathan

    感谢您的确认。
    我已经根据您的建议修改了原理图
    给您带来的不便、我深表歉意、感谢您的理解。

    这是我不理解的问题、但当 TS 引脚未与热敏电阻配合使用时
    我应该进行哪些设置?

    1. CE 引脚上没有任何上拉电阻。 您需要将 CE 引脚驱动为高电平以启用充电。
    已更正→电路图、将 J6跳线短接并将其驱动为高电平。
    看一下规格、它似乎内置了一个1MΩ Ω 下拉电阻器、所以
    移除 R49并短接 J6跳线是否正确?

    2.您是否打算将热敏电阻与电池重新连接? 如果是、请确保已针对所需的温度范围对其进行正确编程。 否则、将 TS 引脚偏置至正确的电压。 有关更多信息、请参阅数据表的第8.3.18节。 3.
    →不使用热敏电阻。
    对于不使用 TS 功能的应用、应如何处理 TS 引脚? 3.

    3.检查960mA 的输入电流限制。
    →被识别。

    我们计算出的充电电流为410mA、而不是40mA。 计算结果为3.3 * 120 /(100 + 120)/ 20/.22。
    →我希望充电电流为40mA。
    我将 R48更改为240kΩ Ω。
    此外、我将 RSR 改回默认值0.01Ω Ω。

    5.计算得出的终止电流为13.6mA。 请注意、当终止电流为13.6mA、检测电阻为0.22欧姆时、检测电压约为3mV。 此电压下的端接精度介于+/-45%和+/-25%之间。
    →μ m ITERM≤ICHARGE/10。
    我将 R40更改为120Ω Ω。
    此外、RSR 已改回默认值0.01Ω Ω。

    电池稳压电压为1.8 *(1 + 360/100)或8.28V。
    →被识别。

    7.检查充电计时器2.33小时。
    →我想将计时器设置为6小时。
    我将 TTC C30更改为0.33uF。

    8.右上角的 TP1标记为 VBAT。 这是一个系统节点。 您是否计划在系统上加载负载?
    →抱歉、我没有更正。
    已将其更正为系统节点。

    请检查以上内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS 引脚应在 EC 表中指定的温度范围内偏置。 它们被指定为 TS 上拉电压轨的%、因此使用外部电压源或 TS 上的电阻分压器偏置电压将起作用、这样 TS 电压在正常充电范围内是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    很抱歉、我还有一个问题。
    为7节电池充电时
    是否可以定义要充电的电池节数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      VFB 引脚上的电阻分压器决定了充电器 IC 充电的总充电调节电压。 如果您的问题是、是否可以配置为仅从电池配置中为特定数量的电池充电、则这是不可能的。 可将电阻分压器配置为为为不同数量的电池充电。