This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300EVM:BQ25300EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045115/bq25300evm-bq25300evm

器件型号:BQ25300EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25300

我想使用12V 1A 的输入电源、而不是该板的5V 3A。  "电源#1 (PS1):需要一个能够提供5V 电压、3A 电流的电源。 而该器件可以
处理更大的电压和电流、此过程不需要"。 根据数据表、BQ25300电路可以处理17V 电压。

主要测试用例是为 LiFePO4电池提供2A 输出。

有问题? 要处理这个12V 的输入电压、我必须做什么更改(如果有)?

BR  Bengt S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      无需更改即可处理更高的输入电压。 测试指南旨在帮助您开始测试。 只要您处于有效的工作范围内、就可以为您的设置进行配置。