Other Parts Discussed in Thread: BQ25300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300EVM 主题中讨论的其他器件:BQ25300
我想使用12V 1A 的输入电源、而不是该板的5V 3A。 "电源#1 (PS1):需要一个能够提供5V 电压、3A 电流的电源。 而该器件可以
处理更大的电压和电流、此过程不需要"。 根据数据表、BQ25300电路可以处理17V 电压。
主要测试用例是为 LiFePO4电池提供2A 输出。
有问题? 要处理这个12V 的输入电压、我必须做什么更改(如果有)?
BR Bengt S.