This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:采用 PWM 控制的模拟调光

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044001/tps92390-analog-dimming-with-pwm-control

器件型号:TPS92390

大家好、

我能否询问如何设置 TPS92390以满足以下要求?
[要求]
1.通过 I2C 控制 LED 电流(模拟调光)
2.通过 PWM 输入(PWM 调光)控制 LED 电流开/关(模拟调光电流或0%)
关键注意事项:最快的开/关控制

TPS92390 "电流调光模式"可能是使用 I2C 进行模拟调光、因此我认为我们可以通过以下设置满足上述要求。
PWM 开/关控制应快于 I2C BRT 控制、因此我使用 PWM 输入来实现引脚12/PWM。
模式:电流调光模式
模拟调光:由 I2C 提供的 BRT_CONTROL 寄存器
PWM 调光:通过外部 GPO 将 PWM 输入打开/关闭(模拟调光电流或0%)更改为引脚12/PWM
> PWM 频率由 R_PWM_FSET 决定、因此 PWM 输入端应遵循 LED PWM 频率以满足100%占空比或0%占空比。

数据表中没有注释说明电流调光模式支持 BRT_CONTROL (模拟调光)和 PWM 输入(PWM 调光)、因此不确定两者是否都受支持。
如果有其他最快的方法来满足上述要求、您可以与我分享一下吗?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您好、很抱歉、我们的回答很晚。

    根据我的理解、电流调光模式是模拟调光。 因此、根据要求、如果您希望实现模拟调光和 PWM 调光、混合 模式可以支持此功能、在该模式下、PWM 调光用于低亮度范围、电流调光用于高亮度级别。