Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
大家好、
我能否询问如何设置 TPS92390以满足以下要求?
[要求]
1.通过 I2C 控制 LED 电流(模拟调光)
2.通过 PWM 输入(PWM 调光)控制 LED 电流开/关(模拟调光电流或0%)
关键注意事项:最快的开/关控制
TPS92390 "电流调光模式"可能是使用 I2C 进行模拟调光、因此我认为我们可以通过以下设置满足上述要求。
PWM 开/关控制应快于 I2C BRT 控制、因此我使用 PWM 输入来实现引脚12/PWM。
模式:电流调光模式
模拟调光:由 I2C 提供的 BRT_CONTROL 寄存器
PWM 调光:通过外部 GPO 将 PWM 输入打开/关闭(模拟调光电流或0%)更改为引脚12/PWM
> PWM 频率由 R_PWM_FSET 决定、因此 PWM 输入端应遵循 LED PWM 频率以满足100%占空比或0%占空比。

数据表中没有注释说明电流调光模式支持 BRT_CONTROL (模拟调光)和 PWM 输入(PWM 调光)、因此不确定两者是否都受支持。
如果有其他最快的方法来满足上述要求、您可以与我分享一下吗?
此致、
Kai