我目前正在支持 评估 TPS27S100的设计。
该器件正在进行特定的评估、在该评估中、当驱动器处于开启和拉电流状态时、它会在短时间内经历周期性关断(驱动器输出=关闭)。 测试只是检查以确保驱动器输出真正关闭。
测试1:
间隔= 1[s]
关闭= 30[ms]
在该测试期间、似乎 xFAULT 信号有时有效。 系统响应对 xFAULT 条件做出反应、确认了这一点;目前还没有波形。
由于下列(4)个点中的任何一个、xFAULT 可被置为有效。
1) 1)短接至 GND
2) 2)开路负载、对电源短路
3)热关断
4)热摆幅
假设这与器件过热有某种关系、在实验中是否可以区分(3)故障和(4)故障?