尊敬的团队:
以下波形位于 TPS54202的 SW 节点上
为什么我们可以在上升沿和下降沿(绿色圆圈)之前看到短脉冲波形? 这是由低侧 FET 的体二极管正向电压造成的吗?

如上所示、SW 波形的最小电压为-1.6V、 正常低电压也为-0.7V。 没关系吗?
如数据表所示、最大额定值为-0.3V。 请告诉我您对短脉冲(绿圈)原因以及以上波形(-1.6V)是否会对 TPS54202造成损坏的看法。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
以下波形位于 TPS54202的 SW 节点上
为什么我们可以在上升沿和下降沿(绿色圆圈)之前看到短脉冲波形? 这是由低侧 FET 的体二极管正向电压造成的吗?

如上所示、SW 波形的最小电压为-1.6V、 正常低电压也为-0.7V。 没关系吗?
如数据表所示、最大额定值为-0.3V。 请告诉我您对短脉冲(绿圈)原因以及以上波形(-1.6V)是否会对 TPS54202造成损坏的看法。

谢谢你。
您好!
短脉冲设置为防止出现“短通”,我们将其称为“死区时间”。 此时、高侧和低侧 FET 均未断开。您测量的电压是体二极管电压。
该负电压是由输出电感器在开关运行期间驱动电流流流过 MOSFET 体二极管而不是直流电源导致的、因此体二极管中的电流受到限制。
数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、则器件可能会损坏。 例如、如果直流电源提供的电压低于–0.3V、理论上可能会通过低侧 MOSFET 体二极管提供无限电流、从而损坏器件。
您还可以从应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 中找到详细说明
BRS、
年轻