This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:SW 节点负额定值

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044349/tps54202-sw-node-negative-rating

器件型号:TPS54202

尊敬的团队:  

以下波形位于 TPS54202的 SW 节点上

为什么我们可以在上升沿和下降沿(绿色圆圈)之前看到短脉冲波形? 这是由低侧 FET 的体二极管正向电压造成的吗?  

如上所示、SW 波形的最小电压为-1.6V、 正常低电压也为-0.7V。 没关系吗?

如数据表所示、最大额定值为-0.3V。 请告诉我您对短脉冲(绿圈)原因以及以上波形(-1.6V)是否会对 TPS54202造成损坏的看法。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    短脉冲设置为防止出现“短通”,我们将其称为“死区时间”。 此时、高侧和低侧 FET 均未断开。您测量的电压是体二极管电压。

    该负电压是由输出电感器在开关运行期间驱动电流流流过 MOSFET 体二极管而不是直流电源导致的、因此体二极管中的电流受到限制。

    数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、则器件可能会损坏。 例如、如果直流电源提供的电压低于–0.3V、理论上可能会通过低侧 MOSFET 体二极管提供无限电流、从而损坏器件。

    您还可以从应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 中找到详细说明

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的友好解释。  

    我了解死区时间会导致短脉冲(-1.6V)、并且不会损坏 TPS54202。 对吗?  

    但第三相电压如何呢?  

    下图来自 SLVA494A、"低侧 MOSFET 导通、SW 节点处的电压上升至大约0V "  

    但客户波形、该电压在第3相为-0.7。 这是否会损坏 TPS54202?

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这种死区时间属于保护功能、不会损坏 IC。

    当低侧 FET 导通时、由于 LSFET rdosn 非常小、SW 节点电压接近0V。

    对于-0.7V,您能否帮助检查如何放置示波器探头 GND,它是否靠近 IC GND?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    是的、它靠近 IC GND。 请参阅以下测试图像。

    这可能是由于布局造成的吗?

      

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能 ?使用万用表检查电路板 GND 电压

    通常,示波器 GND 连接保存接地,可能与您的电路板接地不匹配。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的意思     是、它(-0.7V)有可能是电路板 GND 的自身偏移电压。 对吗?  

    我将再次检查并告知您。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是由于电路板 GND 的直流偏移。

    您还可以在 EVM 板上进行检查。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的友好解释。 还有一个问题。  

    客户测试的输出到 GND 短路测试。 我们发现  过流保护的功能 在几次内运行良好。  

    但当输出接地短路时、电流高达大约9A。 是否会导致 IC 损坏?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有任何波形用于短路测试?  

    从我的观点看,它不会达到9A 这么大。 它将触发 OCP 并进入间断模式,最大 OC 限值为3.9A。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅下图。 绿色表示电流、客户测量其输出线路(在电感器之后)

    我们是否必须在电感器之前测量电流?  

    -绿色:电流,红色:SW。 黄色:输出电压  

    -15Vin /12Vout

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些帮助还可以捕获电感器电流(L 之前),并拆分所有通道。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将根据 您的建议再次检查电流波形。  

    关于死区时间、它是固定值还是可变频率或其他?

    请告诉我死区时间值?μ s 或? ns。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    关于死区时间,它应该是~ns 级别,通常为10ns。

    BRS、

    年轻