This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:电源路径晶体管 Q2的导通电阻

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044765/bq24074-on-resistance-of-power-path-transistor-q2

器件型号:BQ24074

您好!

我想知道电源路径晶体管 Q2的导通电阻是多少。 此外,当仅 Q2导通时,即当输入端口的电压 为0 时,器件可提供的最大持续电流是多少?

感谢您的支持

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    欢迎使用 E2E!

    可以根据压降电压找到 Q2晶体管的导通电阻。 负载为1A 时、从 VBAT 到 VOUT 的压降通常为50mV。 这使导通电阻为50m Ω。

    仅 Q2时、器件可提供的最大连续电流为5A。 请注意、短路保护也已启用。 如果 OUT 电压下降到低于 BAT 250mV 的时间超过抗尖峰脉冲时间、OUT 将关闭。 您可以在第9.3.4.2节"未连接输入源"中找到更多信息

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony :

    感谢您的快速回答。 这解决了我的问题。

    此致

    Felix