请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24074 您好!
我想知道电源路径晶体管 Q2的导通电阻是多少。 此外,当仅 Q2导通时,即当输入端口的电压 为0 时,器件可提供的最大持续电流是多少?
感谢您的支持
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道电源路径晶体管 Q2的导通电阻是多少。 此外,当仅 Q2导通时,即当输入端口的电压 为0 时,器件可提供的最大持续电流是多少?
感谢您的支持
Felix
您好、Felix、
欢迎使用 E2E!
可以根据压降电压找到 Q2晶体管的导通电阻。 负载为1A 时、从 VBAT 到 VOUT 的压降通常为50mV。 这使导通电阻为50m Ω。
仅 Q2时、器件可提供的最大连续电流为5A。 请注意、短路保护也已启用。 如果 OUT 电压下降到低于 BAT 250mV 的时间超过抗尖峰脉冲时间、OUT 将关闭。 您可以在第9.3.4.2节"未连接输入源"中找到更多信息
此致、
Anthony Pham