主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350-R1A、 BQ40Z80

您好!
将鼠标悬停在寄存器上可在 bqstudio 上显示 bq76942寄存器说明。
此功能是否可用于其他 BMS IC?
我将 bqStudio 用于 bq78350-R1A 和 bq40z80。 将鼠标悬停在寄存器上时、我看不到寄存器说明。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好!
将鼠标悬停在寄存器上可在 bqstudio 上显示 bq76942寄存器说明。
此功能是否可用于其他 BMS IC?
我将 bqStudio 用于 bq78350-R1A 和 bq40z80。 将鼠标悬停在寄存器上时、我看不到寄存器说明。
谢谢!
您好!
我将 Monitor_7694_0_28-bq76942.bqz 用于 BQ76942 EVM。
1) 1)我意识到 BQ Studio 上的 Power Config 寄存器位与 BQ76942 TRM 中提到的位不同。 请参阅随附的图。 Monitor_7694_0_28-bq76942.bqz 是否为最新的.bqz 文件? 如果不是、从何处获取 BQ76942的最新.bqz 文件?
2) 2)我尝试将 REG0_EN 设置为"1"以启用前置稳压器。 但当我提到时、BREG 和 Regin 都是0V。 启用前置稳压器的设置是什么?



谢谢、
Kim
您好、Kim、
1. TRM 正确、此更改最近更新、.bqz 文件很快将在网站中更新以反映此更改。 以下是最新的.bqz 文件:
e2e.ti.com/.../6445.Monitor_5F00_7694_5F00_0_5F00_36_2D00_bq76942.bqz
2.您已正确启用前置稳压器。 启用 REG0时、必须考虑 VBAT 要求。 如果不合适、前置稳压器将无法工作。 有关 REG0和 LDO 的详细说明、请阅读技术参考手册(TRM)的第6节 、并遵循数据表 规格。