This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQSTUDIO 寄存器说明

Guru**** 2558440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044438/bq76942-bqstudio-register-description

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ40Z80

您好!  

将鼠标悬停在寄存器上可在 bqstudio 上显示 bq76942寄存器说明。  

此功能是否可用于其他 BMS IC?

我将 bqStudio 用于 bq78350-R1A 和 bq40z80。 将鼠标悬停在寄存器上时、我看不到寄存器说明。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是目前仅适用于我们的几款显示器的功能。 将来、我们可能会将此功能扩展到其他 BMS IC。

    BQ78350-R1A BQ40Z80当前没有此功能。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将 Monitor_7694_0_28-bq76942.bqz 用于 BQ76942 EVM。

    1) 1)我意识到 BQ Studio 上的 Power Config 寄存器位与 BQ76942 TRM 中提到的位不同。 请参阅随附的图。  Monitor_7694_0_28-bq76942.bqz 是否为最新的.bqz 文件? 如果不是、从何处获取 BQ76942的最新.bqz 文件?

    2) 2)我尝试将 REG0_EN 设置为"1"以启用前置稳压器。 但当我提到时、BREG 和 Regin 都是0V。 启用前置稳压器的设置是什么?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1.  TRM 正确、此更改最近更新、.bqz 文件很快将在网站中更新以反映此更改。 以下是最新的.bqz 文件:

     e2e.ti.com/.../6445.Monitor_5F00_7694_5F00_0_5F00_36_2D00_bq76942.bqz

    2.您已正确启用前置稳压器。 启用 REG0时、必须考虑 VBAT 要求。 如果不合适、前置稳压器将无法工作。 有关 REG0和 LDO 的详细说明、请阅读技术参考手册(TRM)的第6节 、并遵循数据表 规格。