This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34919:LM34919使用 PWM 控制输出电压

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044663/lm34919-lm34919-control-output-voltage-with-pwm

器件型号:LM34919

您好、TI 团队、

我们有关于 LM34919的问题。

应用:

输入电压16V- 36V

输出电压24V (25V-36V)

 

我们希望使用 PWM 将输出电压从8V-24V 调节到8V-24V。

这是可行的吗?

是否有任何应用建议?

我们使用 SS 引脚进行了实验。 这样看来是可能的。

16V 至24V 之间是否存在问题?

在这里、输出电压应遵循输入电压(-内部损耗)

 

问题2:

负载的浪涌电流(<1s)为800mA。 能否将电流限制从600mA 增加到800mA?

 

提前感谢。

 

 

MIT freundlichen Grüßen

 

Björn Langkamp

Elektronik Entwicklung

 

OLHO tronic GmbH                               电子邮件: b.langkamp@olho-tronic.de

Scheidkamp 13                                       Fon:  +49 5732 1082 440

D-32584 Löhne                                      传真  :+49 5732 1082 105

 

http://www.olho-tronic.de                                      

 

----------------------------------------------------------------------

Diese E-Mail enthält vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen。 wenn Sie nicht der richige Adressat sit sincd soder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sobfort den Absender und vernichten Sie diese Mail。 Das unerlaubte Kopieren sowie Die Unbufugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestettet。

----------------------------------------------------------------------

 (三

OLHO tronic GmbH–Scheidkamp 13–32584 Löhne Amtsicht Bad Oeynhausen、HRB 3046、UST-Identnr.de 203 198 859

Geschäftsführung:Carsten Oleff

(三

 (三

比特登肯锡耶一个 Die Umwelt 和稀疏锡耶帕皮耶。

(三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布约姆

    输出电压可通过以下方式进行调节:

    更改 SS 引脚电压、

    2.用外部电压偏置 FB 节点(使用 LPF 过滤 PWM 信号)

    3、在反馈上使用数字控制电位计

    LM34919具有 PGD 引脚、您可以使用该 PG 信号来启用负载、输出电容器可以通过这种方式支持额外的瞬态电流。

    B R

    Andy