请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 您好、先生、
客户使用 TPS61165DRVR 来制造 LED 驱动电路、
串联一个万用表以测试电流、
芯片将损坏并发热。
如果万用表未连接、一些芯片好、一些芯片热。
请帮我查看我的设计。
e2e.ti.com/.../Z3921431103004A.pdf
设计不合理的地方在哪里?
请参阅使用 PWM 控制选择数据手册第18页上的电路。 目前、它直接由3.3V 电源供电。
谢谢
此致、