This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165DRVR HOT

Guru**** 2389230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043047/tps61165-tps61165drvr-hot

器件型号:TPS61165

您好、先生、

客户使用 TPS61165DRVR  来制造 LED 驱动电路、

串联一个万用表以测试电流、

芯片将损坏并发热。

如果万用表未连接、一些芯片好、一些芯片热。

请帮我查看我的设计。

e2e.ti.com/.../Z3921431103004A.pdf

设计不合理的地方在哪里?

请参阅使用 PWM 控制选择数据手册第18页上的电路。 目前、它直接由3.3V 电源供电。

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除焊珠、然后重试以查看是否有任何变化。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在我移除输入和输出磁珠并将其替换为0 Ω 电阻后,
    IC 可以正常工作(它与先前的反馈一致、即某些电路板在测试期间表现良好)。

    但是、当我在 LEDA 中用万用表串接并测试电流时、IC 不会正常输出、背光也不会打开。
    用0 Ω 电阻连接 LEDA、然后重新上电进行测试。
    IC 很热、怀疑已损坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件运行异常时、您可以帮助捕获 SW 电压和电感器电流的波形吗?

    Robin