This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:独立的 VIN 和 VINA 电源(VINA >VIN)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS630242, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044055/tps63000-separate-vin-and-vina-supplies-vina-vin

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS630242TPS63030

您好!  

我查看 的是 TPS63000数据表、注意到 VIN 和 VINA 引脚分离、并想知道 VIN 和 VINA 是否具有不同的电压电源、 即 VINA > VIN。

我在这个论坛上看到过一个关于 TPS630242的问题、但是这个问题被问及 VINA < VIN 时会发生什么情况。  

一些背景。 我希望将 VIN 连接到太阳能电池板、并使用  TPS63000 为电池充电。 想法是、如果控制级(VINA)可由2.5V+电池供电、功率级(VIN)可能会继续调节到低于建议的最小1.8V 输入电压、 并且电池将继续在 较低的太阳能电池板输入电压下充电。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boland、

    很抱歉告诉您 、由于产品之间的高差分电压、不允许使用该器件可能会损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回复。

    您是否能够扩展一个位?

    当控制和功率级出现在方框图中时、这对电路板造成的损坏的确切程度。 或者、它只是在建议范围之外运行、因此不建议在这些条件下使用它? 您将什么定义为"高电压差"?

    我想另一个问题是、数据表中为什么没有更详细地提到这一点、引脚是否不应在内部连接在一起 以避免用户损坏 IC?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boland、

    很抱歉、我没有仔细观察您的问题、我将 TPS63000用作其他器件、例如 TPS63030 (VIN 和 VINA 通过内部某些组件进行连接)。

    我的问题是、当 VINA 的电压比 VIN 的电压高得多时、这意味着"高电压差"、内部组件将损坏、您可以将此组件视为高 Rdson FET。

    对于 TPS63000、当 VINA 的电压高于 VIN 时、情况良好、它将在仿真中正常工作。 请参见下图

    但请确保 Vin 始终高于1.9V、否则将无法启动。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、  

    最小输入电压的原因是什么? 这是功率级晶体管的 Vgs 阈值电压吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boland、

    实际上、我不确定最小输入电压是由什么决定的。 但它不应是 FET 的 Vth、FET 的 Vth 可以更小。 可能取决于某些逻辑模块、我不确定哪一个逻辑模块。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    好的、谢谢。 我在方框图中没有看到 VIN 提供的任何逻辑模块、但这当然不是整个系统的完整表示。  我需要询问谁来查找此信息?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boland、

    您可以给我发送电子邮件吗? 我想我需要设计人员的帮助来回答您的问题、并会让您回想起。

    此致

    TAO