主题中讨论的其他器件: TPS630242、 TPS63030
您好!
我查看 的是 TPS63000数据表、注意到 VIN 和 VINA 引脚分离、并想知道 VIN 和 VINA 是否具有不同的电压电源、 即 VINA > VIN。
我在这个论坛上看到过一个关于 TPS630242的问题、但是这个问题被问及 VINA < VIN 时会发生什么情况。
一些背景。 我希望将 VIN 连接到太阳能电池板、并使用 TPS63000 为电池充电。 想法是、如果控制级(VINA)可由2.5V+电池供电、功率级(VIN)可能会继续调节到低于建议的最小1.8V 输入电压、 并且电池将继续在 较低的太阳能电池板输入电压下充电。
提前感谢。