This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28z610 PACK 电阻值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044179/bq28z610-bq28z610-pack-resistor-value

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!  

我注意到 BQ28z610上的 PACK 电阻值为10欧姆、 对于我熟悉的其他 TI GG、例如 BQ40z50、建议使用10k 电阻。  

1.您能确认该值为10欧姆吗? 我认为它是正确的、因为 EVM 用户指南还显示了10欧姆电阻。

2. bq40z50封装引脚上10k 电阻器与 BQ28z610封装引脚上10k Ω 电阻器的区别是什么?

此致、

-Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    BQ28Z610使用这些引脚作为电源引脚、因此使用较低的电阻值来防止 I-R 下降。 BQ40Z50还具有用于供电的 VCC 引脚、电池组引脚仅用于感测电压。 两个监测计都能够由电池组侧或 BAT 侧供电、具体取决于电压。

    此致、

    Wyatt Keller