请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
您好!
我注意到 BQ28z610上的 PACK 电阻值为10欧姆、 对于我熟悉的其他 TI GG、例如 BQ40z50、建议使用10k 电阻。
1.您能确认该值为10欧姆吗? 我认为它是正确的、因为 EVM 用户指南还显示了10欧姆电阻。
2. bq40z50封装引脚上10k 电阻器与 BQ28z610封装引脚上10k Ω 电阻器的区别是什么?

此致、
-Steve Wilson