This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:关于 TPS82130的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS629210-Q1, TPS629210, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044028/tps82130-about-the-output-of-tps82130

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS629210-Q1TPS629210TPS62903

大家好、

这是 Insur Group 的 FAE Andy。

在新项目中、我的客户将 TPS82130电源用于 CPU PCIe 卡。

输出电压0.85V、输出电流2.11A。  FB 分压电阻为4.7K 和300ohom;  

 我在 TPS82130的数据表中看到、建议 Vout 为0.9V~6V、FB 为0.8V

因此、我想确认客户的设置为输出0.85V、有哪些风险? 是否可以接受?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    否、请按照数据表了解0.9V 最小输出电压。 我们无法保证超出数据表规格的性能。 您的输出电流是多少? 我们建议 TPS62903提供最小0.6V 的输出。 如果您的输出电流小于1A、 我们将在网络中提供下一代转换器 TPS629210-Q1和 TPS629210。 该器件和 EVM 现已上市。 请看一下。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    不建议在0.9V 以下运行器件。 该器件的设计不能低于建议的工作条件。  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    Iout 为2.11A、为 CPU 电源轨供电。

    客户关心该领域、因此他们希望使用电源模块、  您是否有可支持0.85V 输出的中压模块推荐?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我要关闭这个帖子、让它偏离线  

    谢谢!  

    Tahar