主题中讨论的其他器件: TPS629210-Q1、 TPS629210、 TPS62903
大家好、
这是 Insur Group 的 FAE Andy。
在新项目中、我的客户将 TPS82130电源用于 CPU PCIe 卡。
输出电压0.85V、输出电流2.11A。 FB 分压电阻为4.7K 和300ohom;
我在 TPS82130的数据表中看到、建议 Vout 为0.9V~6V、FB 为0.8V
因此、我想确认客户的设置为输出0.85V、有哪些风险? 是否可以接受?
此致、
刘德华