您好专家、
描述 VOUT 模式使用 ULINEAR16格式。
此格式使用16位无符号整数。 默认 LSB 大小为2-10 = 0.97656mV=~1mV。
但 DAC 电压精度至少为±5mV。
使 VOUT CMD LSB 如此小是否有意义? 换言之、我们为什么要使 LSB 大小如此小?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
舍入误差是什么意思? 请考虑以下条件:
如果 VID 表 LSB 大小为5mV、我设置为1.00V、则 DAC 电压可能为995mV~1005mV。 例如、现在它的输出为1005mV。 当我从寄存器读回时、基线应该为1005mV。
如果 VID 表 LSB 大小为1mV、我设置为1.00V、则 DAC 电压 也处于 995mV~1005mV 范围内。 例如、现在它的输出为1005mV。 当我从寄存器读回时、基线也应为1005mV。
我没有看到这两者之间有任何差异。 您是说如果输出为1003mV、1mV LSB 大小会有所帮助吗? 但您知道 VOUT 读数与 ADC 相关、与 DAC 无关。
您好!
有关详细信息、请参阅下表。
我不确定 Vmax 为什么是5.5V、而不是7.48V。
但从许多角度来看、Vout 会被考虑在内。
首先、必须考虑应用。 电压高于5.5V 是否是常见应用?
如果 Vout 变得更高、则会影响反馈控制环路的实现。 设备 Muse 会有所不同、例如 ESD 组件。
否则、占空比会变大。 那么、它是否仍然适用于降压拓扑? 此外、较高的占空比会影响频率、电流感应架构(关断时间越来越短)等...
我认为这必须包括许多原因。