This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:输出电压精度和 VID 表

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043225/tps536c7-vout-accuracy-and-vid-table

器件型号:TPS536C7

您好专家、

描述 VOUT 模式使用 ULINEAR16格式。

此格式使用16位无符号整数。 默认 LSB 大小为2-10 = 0.97656mV=~1mV。

但 DAC 电压精度至少为±5mV。

使 VOUT CMD LSB 如此小是否有意义? 换言之、我们为什么要使 LSB 大小如此小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据设计、LSB 是通过了解可用于支持整个输出电压范围的最小步长来确定的。  

    我们希望步长较小、以便在寄存器中存储信息时减少舍入误差。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    舍入误差是什么意思? 请考虑以下条件:

    如果 VID 表 LSB 大小为5mV、我设置为1.00V、则 DAC 电压可能为995mV~1005mV。 例如、现在它的输出为1005mV。 当我从寄存器读回时、基线应该为1005mV。

    如果  VID 表 LSB 大小为1mV、我设置为1.00V、则 DAC 电压 也处于 995mV~1005mV 范围内。 例如、现在它的输出为1005mV。 当我从寄存器读回时、基线也应为1005mV。

    我没有看到这两者之间有任何差异。  您是说如果输出为1003mV、1mV LSB 大小会有所帮助吗? 但您知道 VOUT 读数与 ADC 相关、与 DAC 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、VID (线性模式)的16位无符号整数格式由 PMBus 规范定义。

    TPS536C7 采用 PMBus 协议、因此需要 遵循 VID 格式。

    否则、+/-5mV 规格不仅意味着 VDAC 的精度、还包括闭环精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、明白了。

    但还有一个问题、正如您在数据表中提到的 VDAC 精度显示了闭环精度。

    我已经检查了数据表并找到当 Vout>3.74V (DAC 最大输出)时、可使用外部0.5x 电阻分压器将 VDAC 加倍。

    因此、理论上输出范围可以是3.74*2=7.48V、为什么数据表只要求5.5V? 哪一项是正确的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅下表。

    我不确定 Vmax 为什么是5.5V、而不是7.48V。

    但从许多角度来看、Vout 会被考虑在内。

    首先、必须考虑应用。 电压高于5.5V 是否是常见应用?

    如果 Vout 变得更高、则会影响反馈控制环路的实现。 设备 Muse 会有所不同、例如 ESD 组件。

    否则、占空比会变大。 那么、它是否仍然适用于降压拓扑? 此外、较高的占空比会影响频率、电流感应架构(关断时间越来越短)等...

    我认为这必须包括许多原因。