This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:LED 电流 PWM 调光频率

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042959/tps92691-led-current-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92691

尊敬的所有人:

我的客户希望使用 TPS92691作为 LED 驱动器。

作为主题、该 IC 是否适用于调光频率高达20kHz 的应用?

感谢您的回复!

Dave Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的提问。 我们的工程师将在周一结束时就此申请向您回复。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否、这对于20kHz 的 PWM 频率不起作用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline 和 Tuan、您好!

    谢谢您的回复、我想再问一个问题。

    我们是否有满足20kHz PWM 频率的解决方案?

    非常感谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    与 TPS92691类似的任何器件不可搭配使用。

    谢谢 Tuan