请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 尊敬的所有人:
我的客户希望使用 TPS92691作为 LED 驱动器。
作为主题、该 IC 是否适用于调光频率高达20kHz 的应用?
感谢您的回复!
Dave Chang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.