This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源稳压器的工作温度范围

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044070/working-env-temperature-of-power-regulators

主题中讨论的其他器件:TPS53513、 TPSM82864A

一些 TI 电源稳压器在建议的工作条件下指定了环境温度。

例如、TPS53513在数据表中具有-40~85C Ta、而 WBench 工具不允许在85C 以上进行计算。 尽管在以下应用中、Tj 在 Ta 为85C 时仅为110C、远低于最大 Tj (150C)。

而某些器件在 建议运行条件中指定了 Tj。

例如、TPSM82864A 在数据表中具有-40~125C Tj、而 WBench 工具允许 高达125C 的温度输入。 尽管在给定 Ta 下、如果 Tj 超过最大值、计算将失败。

我的问题是、如果我可以忽略 建议运行条件中的 Ta 范围、而只关注 Tj 范围。  

如上面 TPS53513的示例所示、Tj 在85C Ta 下为110C。 我的理解是、我可以在100C Ta (超出数据表建议值)下安全地使用它、因为 Tj 大约为125C 并且远低于最大值 TPS53513是否可以在这种情况下使用?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Tj 仍远低于绝对最大额定值150°C、此器件可在100°C Ta 下安全运行 因此、在您的示例中、是的、您可以在100°C 时使用 TPS53513、假设这是最坏情况分析。