Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPSM82864A
一些 TI 电源稳压器在建议的工作条件下指定了环境温度。
例如、TPS53513在数据表中具有-40~85C Ta、而 WBench 工具不允许在85C 以上进行计算。 尽管在以下应用中、Tj 在 Ta 为85C 时仅为110C、远低于最大 Tj (150C)。

而某些器件在 建议运行条件中指定了 Tj。
例如、TPSM82864A 在数据表中具有-40~125C Tj、而 WBench 工具允许 高达125C 的温度输入。 尽管在给定 Ta 下、如果 Tj 超过最大值、计算将失败。

我的问题是、如果我可以忽略 建议运行条件中的 Ta 范围、而只关注 Tj 范围。
如上面 TPS53513的示例所示、Tj 在85C Ta 下为110C。 我的理解是、我可以在100C Ta (超出数据表建议值)下安全地使用它、因为 Tj 大约为125C 并且远低于最大值 TPS53513是否可以在这种情况下使用?
谢谢