This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:栅极驱动 IC 故障

Guru**** 2538660 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042254/iso5852s-gate-drive-ic-failure

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: AMC1302

大家好、

我们致力于 VFD 22kW 应用。 我们使用的是 PIM 模块 FP150R12KT4、它在一个模块中包含七个模块。 前端整流器+制动斩波器+三相逆变器。

我们已验证驱动器1-2个月。 在系统运行30秒后提供三相输入的美好一天。 器件甚至在逆变器导通之前也会被吹掉。

我们观察到、RPHASE TOP 和 BOT 二极管显示为开路、栅极驱动器 IC VCC 和 VEE 显示为 OUTL 短路。

栅极驱动器 IC ISO5852S-Q1出现故障的原因可能是什么。 我们无法得出 IC 故障是导致模块故障、还是反过来导致模块故障。  

附加了栅极驱动器部分以供参考

此致

曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="431783" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042254/iso5852s-gate-drive-ic-failure "]

    栅极驱动器 IC ISO5852S-Q1出现故障的原因可能是什么。 我们无法得出 IC 故障是导致模块故障、还是反过来导致模块故障。  

    [/报价]

    Manoj、  

    哪些其他部件损坏。 两个 IGBT?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极发射极中的背对背齐纳二极管不显示压降,R 相 IGBT 显示极高电阻,RPHASE 二极管显示开路。 如前所述、栅极驱动器 IC 也很短

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    此问题是系统性问题、很可能是由栅极驱动器引起的。 故障模式会关闭驱动器。  

    IC 的这种故障通常是由电气过载/过压引起的、这也将解释栅极路径中的齐纳二极管为什么会损坏。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    感谢您的解释。 栅极驱动器 IC 故障的所有可能原因是什么。 因为正如逆变器导通之前所述、我们遇到了故障。

    是否有任何方法 可以对栅极驱动器 IC 的故障分析进行一些实验。  

    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    此问题是可重现的还是一次性故障?

    在下一次测试中、我将更换同一电路板上 Rphase 中损坏的组件并重新测试。  

    如果您说该相上的 IGBT 受损、我认为我们不应该将栅极驱动器视为根本原因、而是系统级问题。  

    我唯一能想到的另一件事是、在逆变器打开之前、如果在 VCC2未正确调节且高于16-17V 的情况下、在关断时驱动器输出为高电平、这会导致开沟器正向偏置并过热 它们。 但是、我认为这不会导致 IGBT 故障。 它必须具有很高的电压才能以这种方式损坏 IC。  

    从 OUTL 被损坏的情况来看、我怀疑该引脚上有 EOS。 该引脚上可能存在高电压、从而损坏齐纳二极管并损坏内部下拉 FET、将其短接至 VEE。 如果此时没有其他驱动器打开、我建议查看开通期间的 rphase VCE、开启期间的 VCC2、并探测 rphase

    除此之外、您是否看到任何其他短路/外部元件故障? 尤其是、我要问的是连接到漏极的 DESAT 电路、因此是高电压电路。  

    如何调节 VCC2? 早在这种情况下、它是否有可能被调节并超过栅极驱动器的 AbsMax?

    要 找到 根本原因或解决方案、很难找到这样的一次性问题。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢详细解释。  

    请您在 EOS 上澄清一下。 我不明白这一点。  

    连接到 DC+的 DESAT 二极管显示了二极管压降、因此很好。

    借助反激式转换器对 VCC2和 VEE2进行调节。

    我们将使用分流电流方法来感测线路电流。 电源来自顶部 IGBT 各自相位的 VCC2。

    我们可以看到用于电流感应的栅极驱动器 IC、AMC1302、齐纳二极管和 IGBT 损坏。   

    请注意、我们已经验证了转换器的规格、1到2个月。 在充电后的一个很好的日子里、在打开逆变器之前会观察到故障。  

    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    [引用 userid="431783" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042254/iso5852s-gate-drive-ic-failure/3861401 #3861401"]

    请您在 EOS 上澄清一下。 我不明白这一点。  

    [/报价]

    这意味着电气过载、这可能包括过压(例如将1kV 直接施加到器件上)。  

    如果 ISO 放大器也发生故障、我们需要查看系统原因。  

    除非两个 IGBT 同时长时间错误地导通、或者它们在 SOA 之外以其他方式运行、否则它们不会发生故障。  

    我认为这是我们需要考虑的关键点、尤其是因为我们看到隔离放大器也发生了故障。 我看不到它的电路、但如果栅极驱动器发生故障、该放大器不应该出现故障。  

    在这一点上,除了 我在上次答复中提出的建议之外,我实际上无法提供支持。 我有一些测试建议、我认为最好尝试一下。  

    最好

    Dimitri