Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1, AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1302
大家好、
我们致力于 VFD 22kW 应用。 我们使用的是 PIM 模块 FP150R12KT4、它在一个模块中包含七个模块。 前端整流器+制动斩波器+三相逆变器。
我们已验证驱动器1-2个月。 在系统运行30秒后提供三相输入的美好一天。 器件甚至在逆变器导通之前也会被吹掉。
我们观察到、RPHASE TOP 和 BOT 二极管显示为开路、栅极驱动器 IC VCC 和 VEE 显示为 OUTL 短路。
栅极驱动器 IC ISO5852S-Q1出现故障的原因可能是什么。 我们无法得出 IC 故障是导致模块故障、还是反过来导致模块故障。
附加了栅极驱动器部分以供参考

此致
曼诺伊雷