请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210-EP 我已经按照 WEBENCH 电源设计器的建议实现了 TPS40210MDRCTEP 电路、但它不起作用。
输入为24伏、而输出约为23伏、而不是50伏(预期值)。 问题出在生产的所有电子板上。
我正在连接接线图。
您是否有建议让我确定问题所在?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经按照 WEBENCH 电源设计器的建议实现了 TPS40210MDRCTEP 电路、但它不起作用。
输入为24伏、而输出约为23伏、而不是50伏(预期值)。 问题出在生产的所有电子板上。
我正在连接接线图。
您是否有建议让我确定问题所在?
非常感谢。

Daniele、您好!
感谢您使用 E2E 论坛。
我认为您的问题有2个可能的原因。
1.软启动电容过低,系统会检测到由于负载和输出电容的额外充电而产生的过流。
启动控制器时、请尝试增加软启动电容器和/或移除负载。
您能否探测 SS 信号? 在上面的情况下、您应该会看到一个持续启动斜坡信号
2.电流感测电阻小,检测到过流。 在这种情况下、控制器应在未连接负载的情况下启动。
此致、
Stefan